结果:找到"专业版 选中元件时,高亮不合适的问题",相关内容1000条
  • 立创专业版EDA意料外的网络高亮显示【问题反馈】
  • 你好.在使用专业版eda网页版时,利用ctrl+d快速复制时,如果此时鼠标指针放在其它网络时(该网络进入高亮),复制粘贴后,原高亮网络进入了恒高亮模式(同H键高亮模式)。鼠标悬在带网络的图元上对应网络高亮,这个是很好的。但是这个问题显示的意料之外的高亮就不是那么合适了。稳定触发方法:选中一个可复制的图元,挪动鼠标至导线,触发自动凸显网络,此时ctrl+D快速复制,随便找地方粘贴。被高亮的网络由鼠标悬空的”暂时性高亮“变为“H键型的持续高亮”大胆猜想是标悬空的”暂时性高亮“的退出条件是简单的判断鼠标移出图元区域,但是被ctrl+D快速复制覆盖打断了退出条件的触发,于是变为持续的高亮。可能的编程...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 反馈 发帖人:想通了的nmos 发帖时间:2023-05-16 22:59:00
  • EDA专业版本编辑出现问题
  • 现在下载了新的专业版本,是在原版本基础上升级来的,觉得不如原版本好用,工程打开以后出现原理图中电阻电容无法放置的故障,大家遇到了吗?怎么解决呢?补充,虽然不能放置元件,但是可以从原理图中复制元件出来再粘贴,工具栏中的电源符号也无法添加
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 编辑出 发帖人:大师兄巡山 发帖时间:2023-05-09 17:12:00
  • 专业版DRC不报错的问题
  • 如下图,黄色框内本来有一个元件(下图1),如果不小心按Delete删除了(下图2),马上进行DRC检查,是不会报错的(下图3)。这样有问题啊,问题还比较严重吧,可能导致板子做错。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: DRC报错 发帖人:莫忘0324 发帖时间:2022-06-10 11:03:00
  • 专业版选中元件时,高亮不合适的问题
  • 如下图:在PCB走线时,我需走线,但是只要鼠标移动到元件其它区域,整个元件马上就高亮显示了,这样就有点喧宾夺主,整个元件一片都是高亮,灰蒙蒙的感觉,这种体验不是很好。建议:1、元件选中时,不要整个高亮,可以设置成只亮元件边框2、高亮颜色可自行设置,不要清一色的灰蒙蒙。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:莫忘0324 发帖时间:2022-06-04 16:32:00
  • 专业版导入到标准版的问题
  • 我想问下,专业版的工程(在线模式)里的工程可否导入到标准版去,因为标准版用着更加顺手哎,专业版很多地方没完善,不够标准版更加人性化
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 导入到标准 发帖人:学习路上的知识小白 发帖时间:2022-03-20 23:00:00
  • 敷铜怎么只有边框了
  • 专业版为什么敷铜怎么只有边框了,新手
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:煤炭的奇妙漂流 发帖时间:2022-03-20 16:45:00
  • 专业版元件库
  • 建议专业版元件库增加一个报错功能我发现有部分元件不正确相关参数也没有
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:JOJOXS 发帖时间:2021-08-28 13:15:00
  • 专业版器件原理图多模块问题
  • 放置分块器件时,一个器件的分块只有一个有ID号,其他没有实际画的时候其余的部件无法分配ID号
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:Lishanwen 发帖时间:2021-06-06 16:12:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: